Mitsubishi Newsletter
Mitsubishi Electric PL- Newsletter 05/2019


Aktualności
 
Wojciech Wąsik nowym Dyrektor Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o. o. Oddział w Polsce
 
Z dniem 1. kwietnia 2019 roku, Wojciech Wąsik objął stanowisko Dyrektora Oddziału Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce zastępując tym samym poprzedniego Dyrektora Oddziału Yutaka Oyaizu, który pełnił tę funkcję przez 3 lata.
Więcej informacji w załączonym dokumencie.

 
 
Harmonogram wydarzeń w czerwcu
 
Czerwiec zapowiada się bardzo ekscytująco! Będziemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych w całej Polsce oraz będziemy organizatorami ciekawych warsztatów czy konferencji. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej aktywności. Przygotowaliśmy m.in.:
- Darmowe warsztaty „Pierwsze kroki ze sterowaniem CNC” podczas targów ITM 2019 w Poznaniu
- Śniadania biznesowe w Łodzi oraz Białymstoku
- Konferencje branżowe takie jak Autoevent czy XIX Konferencja Lean Management
.. i wiele innych!

 

Produkty
 
Pulpit operatorski do zadań specjalnych
 
Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur pracy od -20°C do + 65°C i stopniom ochrony IP67F/IP66F, terminal operatorski GOT2507T-WTSD 7” firmy Mitsubishi Electric to idealne rozwiązanie do zastosowania w trudnych i wymagających warunkach. Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem lub używanie w aplikacjach, które zwykle pracują na zewnątrz, nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych środków ochrony. Dzięki temu urządzenie idealnie sprawdzi się w takich branżach, jak energetyka, produkcja żywności i napojów czy budowa maszyn.

 
 
Visual Components, posiada bibliotekę robotów Mitsubishi Electric
 
Visual Components, oprogramowanie do wizualizacji robotów i PLC, posiada bibliotekę robotów Mitsubishi Electric. Visual Components umożliwia projektowanie i optymalizację linii produkcyjnych. Użytkownicy końcowi mogą symulować całe fabryki (roboty, maszyny, linie montażowe), korzystając z jednego narzędzia. Więcej informacji w załączonym pliku.
Firma Visual Components jest również e-F@ctory Partnerem Mitsubishi Electric.

 

Biznes
 
W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji?
 
Z powodu niedostatecznej ilości informacji bardzo trudno jest usprawniać procesy produkcji. Tylko dzięki rzetelnym danym, zgodnym ze stanem faktycznym, można określić rzeczywistą wydajność produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia do działań podejmowanych w celu poprawnego przebiegu procesów. By ocenić efekty wdrożonych zabiegów, niezbędne są odpowiednie narzędzia do mierzenia wydajności.

 



Mitsubishi Electric Europe B.V. , German Branch
Factory Automation, European Business Group
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - Fax: +49-2102-486-7780
Odpowiedzialnosc redakcyjna za dzial polski: Paulina Rosińska, mpl@mpl.mee.com

Zmień profil MyMitsubishi Zrezygnuj z prenumeraty biuletynu