Zdalne szkolenia z Mitsubishi Electric!
Mitsubishi Electric News

Zdalne szkolenia z Mitsubishi Electric!

Wprowadzamy kolejne udogodnienia, tym razem alternatywę dla szkoleń stacjonarnych - zdalne szkolenia z wypożyczeniem sprzętu, prowadzone przy pomocy platformy Cisco Webex. W ten sposób nie tracimy na jakości szkolenia a jednocześnie dbamy o wasze bezpieczeństwo. Liczba miejsc na każde szkolenia jest ograniczona! Za nami już dwa spotkania webinarowe w ramach cyklu "Fabryka Przyszłości". Czas na kolejną odsłonę, tym razem poruszymy tematykę fabryki przyszłości w przemyśle spożywczym. Omówimy między innymi tematy: jak utrzymywać ciągłość procesu przy minimalizacji kosztów, zaawansowana kontrola jakości produktu, optymalizacja produkcji. Zapraszamy Was również na nasze cotygodniowe webinary techniczne. Spotykamy się jak zawsze, w środę i piątek o godzinie 13.00! 

Wprowadzamy alternatywę dla szkoleń stacjonarnych!
Fabryka Przyszłości Odc. 3. Fabryka Przyszłości w przemyśle spożywczym
Webinar: iQ-F Simple Motion cz.1 – moduł prostego sterowania ruchem?
Webinar: Komunikacja robota ze sterownikami PLC



 
 

 



 

Wprowadzamy alternatywę dla szkoleń stacjonarnych!

 
 

Uruchamiamy usługę szkoleń zdalnych! Realizowana jest ona poprzez platformę do wideokonferencji Cisco Webex, gdzie zarówno uczestnicy jak i prowadzący biorą udział w szkoleniu ze swojej lokalizacji. Dodatkowo zapewniamy coś unikatowego przy tego typu usługach – w ramach szkolenia wypożyczamy zestaw szkoleniowy, a więc każda osoba, która bierze udział, aktywnie ćwiczy na realnym sprzęcie. W przypadku problemów prowadzący zdalnie łączy się z komputerem kursanta i pomaga w ich rozwiązaniu. Procedura zgłoszeniowa pozostaje taka sama jak w przypadku szkoleniach stacjonarnych. Zachęcamy również do regularnego przeglądania kalendarza szkoleń, kolejne terminy pojawią się niebawem!


 
Więcej informacji
Kalendarz szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe
 



 

Fabryka Przyszłości Odc. 3. Fabryka Przyszłości w przemyśle spożywczym

 
 

Podczas trzeciego spotkania omówimy rozwiązania stosowane w branży przemysłu spożywczego. Systemy śledzenia produktów, zaawansowana analiza obrazu czy optymalizacja kosztów procesu technologicznego są to istatne rozwiązania dla fabryk w każdej branży spożywczej.

Kiedy: 21 maja 2020, sesja poranna: 9.00; oraz popołudniowa: 15.00

Plan spotkania:

  • Automatyzacja jako jedyna droga do osiągnięcia przewagi rynkowej w nadchodzącym czasie.
  • Jak zapewnić ciągłość procesu technologicznego i zoptymalizować się kosztowo.
  • Nowe modele biznesowe w aspekcie zapewnienia płynności sprzedażowej.
  • Optymalizacja produkcji – nowe podejście wykorzystujące algorytmy analizy danych produkcyjnych.
  • Nowe standardy cyfrowe i technologiczne – interakcje z klientami, pracownikami, zaawansowane systemy śledzenia produktu.
  • Zaawansowana Analiza obrazu – jak zastąpić człowieka w kontroli jakości produktów spożywczych?



 
Rejstracja sesja poranna
Rejestracja sesje popołudniowa
 



 

Webinar: iQ-F Simple Motion cz.1 – moduł prostego sterowania ruchem?

 
 

Kiedy: 10 maja 2020, godz. 13.00

Witaj na kolejnym spotkaniu poświęconym napędom serwo. Do tej pory spotkaliśmy się już kilka razy i pokazaliśmy Ci jak m.in. parametryzować napęd serwo, jak się komunikować ze sterownikiem PLC oraz dzięki doświadczeniu naszego inżyniera aplikacyjnego zobaczyłeś jak łatwo zrobić „tuning” napędu i dobrać idealne parametry dla maszyny. Czas aby pójść o poziom wyżej i poznać co to jest Simple Motion i do czego jest wykorzystywany.

Plan spotkania:

  •  Wprowadzenie do świata Simple Motion
  • Konfiguracja PLC i modułu Simple Motion
  • Uruchomienie i konfiguracja symulatora Simple Motion
  • Parametryzacja serwonapędu
  • Uruchomienie serwonapędu



 
Rejestracja
 



 

Webinar: Komunikacja robota ze sterownikami PLC

 
 

Kiedy: 22 maja 2020, godz. 13.00

To już kolejne spotkanie z nami poświęcone tematyce robotów. Do tej pory mieliście możliwość zapoznać się z naszym środowiskiem do programowania robotów, rozmawialiśmy o różnicach między Robotem a Cobotem, pisaliśmy proste programy na roboty albo wspólnie z Wami symulowaliśmy stanowisko zrobotyzowane do współpracy z obrabiarką CNC. Tym razem nadszedł czas na kolejną porcję wiedzy i kolejne spotkanie a w nim:

Plan spotkania:

  • Komunikacja robotów z wykorzystaniem platformy iQ-R.
  • Rodzaje komunikacji i możliwe sieci komunikacji z robotem.
  • Opis oraz uruchomienie bloków funkcyjnych do obsługi komunikacji sterownika iQ-F z wykorzystaniem CC-Link IE Field Basic.


 
Rejestracja
 



 
 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Polish Branch
Krakowska 48, 32-083 Balice
https://pl.mitsubishielectric.com/pl/
 
 
LinkedIn YouTube